Library Hardware Platform

Library Hardware Platform 包含仅在特定硬件平台设备上可用的算子。

以下列表总结了 Library Hardware Platform 的所有算子

算子名称 简要说明 可用版本
AppletProperties

控制小程序和板卡硬件设置。

版本 2.1
BaseGrayCamera

支持适用于线扫描和面扫描相机的任何 BASE GRAY 配置。

版本 2.2
BaseRgbCamera

支持适用于线扫描和面扫描相机的任何 CL RGB BASE 配置。

版本 2.2
BoardStatus

提供只读参数,用于在运行时监视当前的板卡状态。

版本 2.1
CameraControl

提供用于 Camera Link CC 端口的接口。

版本 1.3
CLHSDualCamera

CLHS 相机与 VisualApplets 之间的图像数据接口。

版本 3.0.3
CLHSPulseIn

该算子用于管理脉冲消息的发送。

版本 3.0.3
CLHSPulseOut

该算子用于管理脉冲消息的接收。

版本 3.0.3
CLHSSingleCamera

CLHS 相机与 VisualApplets 之间的图像数据接口。

版本 3.0.3
CoFCamera

表示以单纤通道 25 Gbit/s 的速率运行的 CXP over Fiber (CoF) 相机与 VisualApplets 之间的图像数据接口。

版本 3.7
CoFPortStatus

监视 CXP 光纤通道的状态。

版本 3.7
CoFRxTrigger

为从 CXP over Fiber (CoF) 相机到 VisualApplets 设计的触发数据提供接收器。

版本 3.7
CoFTxTrigger

允许在 VisualApplets 设计中将触发数据包传输到 CoaXPress over fiber (CoF) 相机。

版本 3.7
CxpAcquisitionStatus

提供一个信号,用于指示运行时环境是否已启动对所选 CXP 相机端口的采集。

版本 3.3
CxpCamera

表示 CXP 相机与 VisualApplets 之间的图像数据接口。

版本 3.3
CxpCameraMultiTap

表示 CXP 双抽头相机与 VisualApplets 之间的图像数据接口。

版本 4.0
CXPDualCamera

CXP 双通道相机与 VisualApplets 之间的图像数据接口。

版本 2.1
CXPQuadCamera

CXP 相机与 VisualApplets 之间的图像数据接口。

版本 2.1
CXPSingleCamera

CXP 相机与 VisualApplets 之间的图像数据接口。

版本 2.1
CxpPortStatus

监视 CXP 通道的状态。

版本 3.3
CxpRxTrigger

为来自 CXP 通道的触发数据提供接收器。

版本 3.3
CxpTxTrigger

此算子为 CXP 通道提供触发数据包的发送器。

版本 3.3
DFLed

表示 imaFlex 2 Dual 100 采集卡的基于数据转发协议的前置插槽 QSFP28 光纤端口 LED 控制。

版本 3.7
DFRxData

表示通过 QSFP28 光纤端口的逻辑数据接收链路。该链路使用所选端口内的特定光纤通道,并在另一个采集卡的输出 O 上接收。RX PHY 的状态通过输出链路 LinkUp 提供。

版本 3.7
DFRxMeta

表示通过 QSFP28 光纤端口的逻辑元数据接收链路。该链路使用所选端口内的特定光纤通道,并在另一个采集卡的输出 O 上接收元数据。RX PHY 的状态通过输出链路 LinkUp 提供。

版本 3.7
DFTxData

表示通过 QSFP28 光纤端口的逻辑数据传输链路。它使用所选端口上指定的光纤通道在 I 输入链路上向另一个采集卡发送数据。TX PHY 的状态通过 LinkUp 输出链路提供。

版本 3.7
DFTxMeta

表示通过 QSFP28 光纤端口的逻辑元数据传输链路。它使用所选端口上指定的光纤通道在 I 输入链路上向另一个采集卡传输元数据。TX PHY 的状态通过 LinkUp 输出链路提供。

版本 3.7
DmaFromPC

用于从主机 PC 传输的图像数据输入接口。

版本 1.2
DmaToPC

用于传输到主机 PC 的图像数据输出接口。

版本 1.2
FullGrayCamera

支持线阵和面阵相机的任何 FULL GRAY 配置。

版本 2.1
FullRgbCamera

支持线阵和面阵相机的任何 CL RGB FULL 配置。

版本 2.2
GPI

提供微型接口以连接 microEnable 或 LightBridge 的数字输入。

版本 1.3
GPO

提供微型接口以连接 microEnable 或 LightBridge 的数字输出。

版本 1.3
LED

提供用于通过 Applet 访问 4 个板载用户 LED 的接口

版本 2.1
MediumGrayCamera

支持线阵和面阵相机的任何 MEDIUM GRAY 配置。

版本 2.2
MediumRgbCamera

支持线阵和面阵相机的任何 CL RGB MEDIUM 配置。

版本 2.2

表 56. Library Hardware Platform 的算子